Other Parts Discussed in Thread: DRV5057, DRV5057-Q1, DRV5055-Q1
您好,我们现在打算用DRV5057作为制动脚阀的传感器芯片,但是我们脚阀要求输出2路互补的PWM信号,如果用2片DRV5057,如何能输出互补的PWM?是否可行
Other Parts Discussed in Thread: DRV5057, DRV5057-Q1, DRV5055-Q1
您好,我们现在打算用DRV5057作为制动脚阀的传感器芯片,但是我们脚阀要求输出2路互补的PWM信号,如果用2片DRV5057,如何能输出互补的PWM?是否可行
我认为这并不完全符合您的描述。可以通过将传感器面对相反的极点放置或翻转包装来创建相反的输出,但是不能保证任何时序对准。
静态占空比为50%,北极将向下移动,南极将向上移动。导通周期始终是第一个,因此这两个输出看起来不会完全相反。
如果不考虑边沿时序,使用TO-92封装,旋转第二个设备将是最简单的。两个设备之间需要一定的偏移,因此应注意确保它们具有对称的场分量。将它们都沿磁体的对称平面从磁体中心偏移相同的量。如果使用SOT-23,则需要将倒装的器件放置在PCB的另一侧,并且很难实现匹配。
我们提供具有PWM输出的AEQ-100额定霍尔效应传感器是DRV5057-Q1。遗憾的是,这款产品是SOT-23封装。因此,对于该应用,将磁体定向成使得每个传感器暴露于对称相对的场矢量分量是必要的。这需要更多的布局空间,应注意将磁铁保持在两个传感器之间的中心位置。灵敏度选项(A1-A4)将取决于磁体的强度及其感应的行程量。
这是可能的磁铁方向:
如果选择TO-92封装,建议选择使用模拟输出设备。DRV5055-Q1可以用于同一应用。它采用TO-92封装,并具有多种灵敏度选项。 基本功能与DRV5057-Q1相同。当没有磁场存在时,输出将处于中间电源(而不是50%的占空比)。北极(从封装顶部指向底部)将迫使输出电压降低,南极(从底部指向顶部)将产生较高的电压。