TMUX1112的轨对轨问题

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112

The valid signal path input/output voltage for TMUX111x ranges from GND to VDD.   这句的意思是不是说,通过开关后的输出最大就是VDD,但是会影响输入信号吗。我的理解是,在不考虑损坏片子的基础上,输入有多大就应该是多大,然后输出会被钳位在VDD,假如VDD是5V,开关的输入是8V,然后测试输出一端应该就是5V,这个理解对吗?关于轨对轨的理解,烦请专家多解释解释。

还有1个问题,假如,我们的激励信号接芯片的S1脚,我们传感器的正端,接芯片的D1脚,传感器的负端接S2脚,D2脚接地的方式,通过开关1控制激励信号是否加载至传感器中,通过开关2保证传感器与地隔离。用示波器测试传感器负端对地电压,正常可达5-6V(不接TMUX1112芯片),片子是3.3V供电的,按照上述方式连接的话,传感器负端对地电压一直为4V左右(连接片子),低于正常值,感觉TMUX1112芯片起到了钳位器的作用,传感器的输出电压不控制在了4V以下,不知道这个现象是不是和上边轨对轨有关系。测试过程中,TMUX1112芯片只是3.3V供电,开关均处于断开的状态,应该不存在开关电阻分压的情况。

前几天问过1次此类问题,解答了以后,直接跟帖再回复就可以了吗?跟帖回复了以后,我看没专家接着回复了,才发了1个这次的新帖。

  • 您好,如果VDD是5V的话,输入信号的最大电压也只能到5V,不能超过VDD。
    轨对轨的意思就是说,输入输出信号的电压范围能达到电源轨,比如VDD为5V,那么输出也能达到5V。
  • 关于您的第二个问题,能否附上TMUX1112的电路或应用图看下,或者您上次发的帖子链接也可以,发帖之后,如果有问题,是可以继续跟帖回复的,如果没有回复的话,可能是新帖给覆盖了,不好意思。

    TMUX1112的轨对轨的意思,指的输入输出都能达到0~VDD电压,比如5V供电,那么输入可以达到5V,输出也可以达到5V,不会有压降。
  • 输入信号最大值VDD的话,假如超过了VDD,会被拉到VDD吗?如果是VDD的话,应该是3.3V,也不能是4V吧。会加上内部MOS管子的压降吗?

    第一个回复的疑问,输入信号最大电压是VDD了,不能超过的意思是,超过了就会损坏片子对吧,不是钳到了VDD吧。然后输出假如正常6V,会被钳位在5V,还是说输出仍然6V,只是超过了VDD,会损坏片子了,轨对轨是说的范围呢,还是说有钳位的作用

  • 您好,输入信号是不允许超过VDD的,如果超过了,很有可能对芯片造成永久性损坏,所以是不建议将输入信号的电压超过VDD的。

    同样,超过VDD,输出也不会被钳位在VDD电压上,就像您说的,超过VDD,会损坏片子。
    轨对轨指的是范围,指的是芯片能正常工作条件下,输入输出信号的电压范围。