Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774
我司用DRV8353S驱动带霍尔的三相无刷电机,遇到2个问题:
第一问题:目前烧了2个芯片,都是芯片内部下桥短路,GLx和SPx短路,正常时147K,短路后5欧左右,芯片发烫,电流大。
第二问题:无刷电机可以转动起来,但是低速的时候电流很大,1A左右,高速的时候比较小,0.5A左右。低速的时候, 把电机三相拆掉都有1A左右的电流。
麻烦帮忙分析一下,急~,谢谢
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00774
我司用DRV8353S驱动带霍尔的三相无刷电机,遇到2个问题:
第一问题:目前烧了2个芯片,都是芯片内部下桥短路,GLx和SPx短路,正常时147K,短路后5欧左右,芯片发烫,电流大。
第二问题:无刷电机可以转动起来,但是低速的时候电流很大,1A左右,高速的时候比较小,0.5A左右。低速的时候, 把电机三相拆掉都有1A左右的电流。
麻烦帮忙分析一下,急~,谢谢
请问是否方便提供SPI设置?
一般而言,常见的原因是IDRIVE设置得过高- [FAQ] Selecting the Best IDRIVE setting and Why this is Essential
另一种可能是由于布局导致GLx和SPx上的电压尖峰。请用示波器进行测量,以查看这些引脚是否都超出了设备的绝对最大额定值。
看到您正在实现并联MOSFET,但是没有在MOSFET栅极之间添加电阻。当您有并联的MSOFET时,栅极的输入电容永远不会完美匹配。当导通MOSFET时,这会导致大量振铃。
TIDA-00774给出了完成此操作的示例-我们建议与每个栅极串联3.3到10欧姆,以抑制失配电容的振荡。
建议增加从高端漏极到低端源极的旁路电容器。这可以帮助减轻低端MOSFET源极或检测电阻上的任何振铃。通常,这些电容器应在0.1~1 uF的范围内。如果您发现相(SHx)上有明显的振铃,则可以在每个MOSFET上实现缓冲器。
请您参阅此技术文章以了解缓冲器设计:https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/05/05/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps