目前TI提供的升级方式是用UNIFLASH跳线后进行烧写,后者通过tera-term烧入bootloader后,进行升级bin。但是如果是产品封装后,第一种方法不可能拆开条线,第二种方法在烧写时要按底板上的reset重启,这都是做不到的,如何做到封装后的在线升级呢?
这个文件阅读了,可以手动解决手动升级,即需要人先将sbl.bin文件烧进去,然后等待倒计时,出现CCCCCCCCC,然后点击文件——传输——Xmoderm——发送,这一系列操作都需要人工完成,我想找到一种方法,当点击tera term 后,自动设置端口,波特率,自动从设置好的文件种将系统的bin文件上传到Flash里,不用点击重启。
你好,
有些串口工具是可以运行脚本的,你可以网上搜索一下。
SBL提供的是源码,你也可以做相应的修改。