Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
背景:使用1843开发板,烧录mmwave industrial toolbox中提供的demo
板子已经正常工作,使用mmwave demo visualizer 可以正常工作并看到plot界面的各种图
在阅读CCS使用手册时,发现Debug章节中的提及的image analyzer工具可以将存储器中的数据进行绘图
我希望获取存储器中的雷达数据进行分析处理,想通过image analyzer工具事先看一下数据的情况
但是,
出现问题:1.连接好硬件,并配置好ccxml文件进行debug,在ARM和DSP的程序已经running的情况下,点击image analyzer工具,显示“no data available”?
2.我该如何方便的通过ccs获得雷达的原始数据?或者使用其他工具?