完全按这个blog中的步骤做的(除了软件mmWave studio是2.1.1.0版本),e2echina.ti.com/.../dca1000evm,但是在最后一步Trigger Frame 按下的时候,出现了报错。
完全按这个blog中的步骤做的(除了软件mmWave studio是2.1.1.0版本),e2echina.ti.com/.../dca1000evm,但是在最后一步Trigger Frame 按下的时候,出现了报错。
你好,
过程中,output窗口是否有提示任何其他错误?
你是否有注意郭mmwave studio user guide里面的下面信息:
9.3 Frame Config
...
5. Note that the text input field allows one to select the file to which captured ADC data is to be stored. Give an appropriate filename. DCA1000 ARM. Wait for two seconds.
6. Trigger Frame