CP1 = 0.30V,CP2 = 23.65V,VCP = 33.82V,VM = 23.95V,VINT = 1.79V。A1HS=0.673V,A1LS=0V,A2LS=0V,A2HS=0.66V,B1HS=23.94V,B1LS=0V,B2LS=0V,B2HS=23.93V异常,仿真时Z1状态寄存器读取数据为0x04(B通道过流关机)。
对于这种有明确指向的报错,只能监测错误触发条件,再去分析是真的过流还是其他原因导致的误报。
建议还是着手测量一下检测电阻的电压波形和VDS波形。
按照之前的建议,测量MOS的VDS波形,确认是否真实存在触发OCP的电压,排除误报。带电机出现报错也很正常,把OCP触发点提高应该能避免。请着手测量VDS波形。