1843的B13脚,AR_1V4_SYHTH没有输出可能是什么原因?

Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

我们按照评估板自行设计了电路板,用到的电源芯片和评估板一致。贴装后测试发现B13脚没有输出,而评估板上此引脚输出为1.4V。同时电路板上NERR的指示灯也点亮为红色,通过自行设计的JTAG连接,用CCS无法找到dsp,但可以找到arm。

我们目前排查的情况如下:

1.确认电源轨电压正常,并且上电时序与评估板一致;射频轨维持1v,同时芯片为general版本,1.7V悬空。

2.确认40MHz晶振正常。

3.sop模式选择为functional mode,并且测试了电压,高低电平与逻辑关系吻合;当选择为flash模式时,NERR的指示灯熄灭了。

4.虽然B13脚SYNTH没有1.4V的输出,但A10引脚APLL有正常的1.4V的输出。

5.reset信号维持在3.3V,禁用了看门狗。

6.ccs找不到dsp,错误代码为6305。

请问这种情况,可能是什么原因造成的呢?