你好,我这边设计了一个多种气体的检测装置,在电路板上有8个LMP91000,在测试过程中发现不插三电极传感器的情况下,8个91000输出的电压值有所差异,基准电压2.5V,20%,输出应该为500mv,有的输出为499.783mv左右,有的在503mv,我想问下是什么情况导致了中现象的发生,并且上升下降的趋势也不相同。有可能是什么因素导致了这种不一致性,8个91000在同一个快电路板上。期待您的回复!
91000 VOUT端口如下。
2.5V基准电压端如下。
3.3V电源端如下