IWR6843ISK+DCA1000固定场所测试角锥信噪比不稳定



测试环境:学校体育场,无人员。角锥位置放在9米,16米
信噪比计算中,单个chirp噪声数据计算取了14个值的平均值,单个chirp的FFT变换后最大值位置position-10:position-4和position+4:position+10个数据。
计算了第1帧的128个chirp的噪声,取平均值:
1.开始频率60.6G,为什么相同环境相同位置有8dB左右差距?
2021.3.3,3.8角锥放置在16米处,结果:93.0175dB,85.8732dB
2.开始频率60.6G,角锥放置在9米和16米的结果
91.3049dB,85.8732dB
开始频率为62G,角锥放置在9米和16米的结果
90.9127dB,64.7933dB
问:开始频率不一样,衰减怎么差距这么大?