IWR6843ISK+DCA1000固定场所测试角锥信噪比不稳定(困扰很久了)



测试环境:使用mmstudio软件采集软件,开始频率为60.6和62G两种情况(带宽都在1.2G左右),其他参数:

idletime:9us, ADC start time:6us,ramptime:212us,fs:10M  sloptime:5.86MHz/us  ADC sample nums:2048  loop:128  framenums:8u period:200ms

学校体育场,无人员。角锥位置放在9米,16米

说明:单个chirp信噪比计算中,噪声数据计算取了14个值的平均值,单个chirp的FFT变换后最大值位置position-10:position-4和position+4:position+10个数据。计算了第1帧的128个chirp的信噪比,取平均值:

1.开始频率60.6G,为什么相同环境相同位置不同时间测试有8dB左右差距?
3.3:93.0175dB,

3.8:85.8732dB

2.开始频率60.6G,角锥放置在9米和16米的结果
91.3049dB,85.8732dB
开始频率为62G,角锥放置在9米和16米的结果
90.9127dB,64.7933dB
问:开始频率不一样,衰减怎么差距这么大?