AWR2243 4芯片级联板(RF+DSP evm) BF模式问题



TI的工作人员:

 您好。 我在对BF模式校准和验证时针对参考文档的一些步骤产生一些疑问:

1、我用TXBF_PS_LUT_Generate.m产生了psSettingProgram.csv和psSettingProgramCal.csv。 是否是将里面的数据复制到Cascade_Configuration_TXBF_AngleSweep.lua和 Cascade_Configuration_TXBF_Simple.lua这两个脚本中?
2、按照手册,运行Cascade_Configuration_TXBF_Simple.lua得到的datasete作为cascade_TXBF_Verification.m的输入,但是问题是我在mtalbexample中没有发现cascade_TXBF_Verification.m这个.m文件。
3、在matlabexample 中的phaseMismatchCalibration.mat这个数据需要更新吗? 如何更新,手册上没有找到。 

  • 你好,

    bo yang99 说:
    1、我用TXBF_PS_LUT_Generate.m产生了psSettingProgram.csv和psSettingProgramCal.csv。 是否是将里面的数据复制到Cascade_Configuration_TXBF_AngleSweep.lua和 Cascade_Configuration_TXBF_Simple.lua这两个脚本中?

    只需要使用psSettingProgramCal.csv,请再仔细看看文档。

    bo yang99 说:
    2、按照手册,运行Cascade_Configuration_TXBF_Simple.lua得到的datasete作为cascade_TXBF_Verification.m的输入,但是问题是我在mtalbexample中没有发现cascade_TXBF_Verification.m这个.m文件。

    请下载下面论坛讨论里的zip包。

    e2e.ti.com/.../3439146

    bo yang99 说:
    3、在matlabexample 中的phaseMismatchCalibration.mat这个数据需要更新吗? 如何更新,手册上没有找到。

    请仔细阅读一下AWRx_TX_Channel_Calibration_Script_User_Guide.pdf文档。

    3.2.5 Updating Calibration in Matlab TXBF Example

    Run the TXBF_Create_PSCal_Advanced_Frame_Config.m script with the calibrateTXPhaseResults.mat input path set appropriately. The resulting phaseShifterCalibration.mat can then be applied to the Advanced Frame Configuration TXBF example.

  • 您好,首先感谢回复。

    针对最后一个phaseMismatchCalibration.mat还存在疑问。

    按照文档里面的3.2.5运行的.m 更新的是phaseShifterCalibration.mat,而不是phaseMismatchCalibration.mat。 这里并没有对phaseMismatchCalibration.mat进行说明,如图所示

    想请教对于phaseMismatchCalibration.mat的操作更新在哪个部分

  • bo yang99 说:
    想请教对于phaseMismatchCalibration.mat的操作更新在哪个部分

    就是MIMO校准获得的输出calibrateResults_high.mat,你可以对比两个文件里的数据结构是一样的。