Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
目前正在调试DRV8323,但是过程中遇到了许多问题:
1、SPI通信问题,读取寄存器的时候全都为0,示波器看SOMI,没有波形
2、PWM驱动问题,DRV8323输出的栅极电压不正常
原理图如下:
A相上半桥的栅极电压波形:
A相下半桥的栅极电压波形:
A相输出波形:
B相上半桥栅极电压波形
B相下半桥栅极电压波形:
B相输出波形:
默认为6x PWM模式。
请问MCU中SDO的内部上拉值是多少?建议SDO引脚将1k-10k上拉到DVD。
请确认时钟相位和极性正确,以匹配数据手册中的SPI通信设置。
如果从寄存器读回0,则表示写入不正确,并且很有可能默认IDRIVE设置(1A / 2A)引起了栅极和相位输出问题。
对于SPI variant,DRV8323 IDRIVE设置的默认配置为1A / 2A。请问是否方便提供MOSFET功率级的原理图,以查看所用MOSFET的Qgd,以及它们是否可能是额外的组件,例如栅极电阻器或栅极漏极电容器。
波形在上半桥波形和下半桥波形上显示出较大的瞬态尖峰。建议根据以下IDRIVE FAQ将IDRIVE设置降低到最小,或者将其设置为最适合您应用的设置:
但是为了更改IDRIVE设置,我们需要使SPI在该设备上工作。
请问:
您可以读取不是默认值0x0000的SPI寄存器(例如寄存器0x03)吗?
您可以确保ENABLE = 1吗?
nFAULT上是否有一个上拉电阻至3.3V?
您通过SPI减少了IDRIVE,这是否意味着您可以使用SPI设置了? 如果是这样,解决方案是什么?
请问您现在可以用0欧姆电阻代替4.7欧姆栅电阻吗?增加门极电阻会降低可配置IDRIVE电流的复杂性,只有在需要低于最小设置(10mA / 20mA)的门极驱动电流以提高性能时,才使用该电阻。建议使用基于44nC Qgd MOSFET的200-400mA源/ 400-800mA灌电流的IDRIVE设置。
您是否使用6倍PWM模式? 电机旋转吗? 是否产生任何故障?
对于上面的屏幕截图,将各个栅极波形在栅极驱动器级发生的事情拼凑在一起,却同时看不到相关信号的行为,这有点令人困惑。请问您是在什么情景下拍摄这些屏幕截图,请提供详细信息(启动,电机旋转等)?
用0欧姆替换栅极电阻后,是否可以在同一示波器抓图中记录每个相位的INHx,GHx-SHx和SHx-GND? 这将有助于查看功率级设计中是否存在任何问题。
我上一次发回复的那个图有些问题,当时我设置的是3PWM模式,然后按照6PWM模式去驱动了,我现在修改过来之后,发现还是有很大问题,目前SPI应该是能够写进去数据的(虽然我读不出来)。下面的图就是6pwm模式驱动的。在上半桥栅极电压波形上都有毛刺,当我吧IDrive值调小的时候,毛刺就会减小,但是波形大致还是没变,下面图可以看出来,应该是下半桥的MOS没打开,导致的问题,但是C相就不知道为啥,上半桥和下半桥都没打开
1.从上到下依次是 A相输入-A上半桥的栅极-A相输出
2.从上到下依次是A相输入-A相上半桥栅极-A相下半桥栅极
3.从上到下依次是B相输入-B相上半桥栅极-B相输出
4.从上到下依次是B相输入-B相上半桥栅极电压-B相下半桥栅极电压
5.从上到下依次是C相输入-C相上半桥栅极电压-C相输出
6.C相输入-C相上半桥栅极-C相下半桥栅极
SPI-related
请问是否方便提供SPI代码以调试SPI代码,以确认SPI的读写。 由于栅极驱动器未输出正确的栅极驱动波形,因此我们希望nFAULT变低并查看栅极驱动faults 。 这些faults 应该可以使用SPI读取。
Gate-drive related
请提供上述波形的当前IDRIVE设置。 如果降低了IDRIVE的性能,请降低IDRIVE的值,以减少A相高压侧的栅极驱动毛刺,并查看C相是否有输出。
请问是否可以分享layout? 您有3种不同的接地:GND,AGND和PGND。 这些连接在原理图中的任何地方吗? 需要确保在layout中这些分开的接地它们已连接并且接地平面之间的电压没有差异,否则FET可能无法正确导通。
如果您对于将SPI代码和layout发布在论坛上有顾虑,您也可以回复我给您发的论坛私信。
1) 启动读命令时,是否R / W = 1?
2)请问在DRV8323_RequestPackage()中的地址(地址<< 11)周围加上括号了吗?优先级在这里无关紧要,但要保持一致。
3)将外部1k-10k上拉电阻蓝线连接到DVD?
我们认为SDO内部弱上拉导致读取无法正常工作。需要些时间查看您提供的layout,稍后检查这是否是SPI读取的根本原因。有结果后回尽快反馈给您。
关于layout: