这是一个关于LDC1101 EVM GUI 的使用问题的讨论。
你好,我正在使用LDC1101 EVM。在使用过程中发现TI官方提供的GUI软件(版本为1.0.0.6,版本号在软件右下方有显示)在启动并连接LDC1101 EVM后,无法识别我的电脑串口,下拉菜单中只有 “刷新” 选项。在E2E技术论坛中搜索并没有发现有效的解决方法。之后从身边有相关使用经验的人学习到,需要安装一个串口修复工具才可以识别到连接的串口。如果你和我有一样的疑惑的话,若有其他的解决方法,或者需要该串口修复工具,可以在下方留言,讨论一下关于此的解决方法。