TI的工作人员您好:
我用AWR2243 4芯片级联 RF+DSP-EVM开发板进行BF模式调试时遇到一些问题:
BF的参数是通过matlab去给芯片配置的,在matlab里面给了三个例子测试距离分辨是(15m,50m,300m)如图:
(a)15m
(b)50m
(c)300m
我的第一个问题是: 虽然matlab里面给了例子,但是这里面每个参数的范围,以及需要满足什么条件,参数参数之间的联系,假设我要配置其它距离应该怎么配置,这个部分有没有相关的参考资料?或者参考文档?
第二个问题:
我自己在修改参数时尝试进行了修改,比如 在matlab里面nchirp_loops表示Number of chirps per frame ,我在操作时将其修改成256。
结果mmstudio出现了问题:
这个部分是什么原因,这个函数以及这个函数再哪里可以看到?