打算选用1号芯片的TX0、TX1、TX2和2号芯片的TX0,所有芯片的16路RX
在TI给的Cascade_Configuration_MIMO.lua脚本中做了如下修改:
1、chirp的参数配置
2、frame的参数配置,这里将start_chirp_tx改为了8,end_chirp_tx保持11,(8对应2号芯片的TX0、9对应1号芯片的TX2、10对应1号芯片的TX1、11对应1号芯片的TX0)
这里会产生一个奇怪的问题,如果将nchirp_loops设置为256,则会出现如下报错,但设置为128就不会报错
在成功载入配置文件后,运行例程Cascade_Capture.lua,运行过程中的界面如下
可以正常的触发4块芯片开始framing,但是后续发生错误,导致采集的数据保存不下来,运行日志如下图
请问这是出现什么问题呢?急求大佬解答