DRV8353S电机驱动芯片使用过程中遇到短路现象

TI的技术专家和各位工程师,你们好,我这边在使用DRV8353S芯片过程中遇到一些问题,现有以下疑惑,希望能够得到帮助。

1、对芯片进行初始配置时,我的IDRVIEP=1A,IDRVIEN=2A,我使用的MOS时BSC040N10NS5,Qgd=12~18NC,经常会出现驱动芯片内部的图腾柱电路损坏现象,比如VGLS和GLX之间的二极管电压值只有0.1V(正常测量为0.59V附近),VCP和GHX之间的电压值只有0.2V,请问这是什们问题?出现该故障后驱动芯片报欠压故障,VGLS和VCP电压不足,芯片内部疑似短路,温度在上电后快速上升到报警值。

2、我在论坛中看到有类似问题说是驱动电流改小,可能问题1,我调小驱动电流后(IDRVIEP=0.1A,IDRVIEN=0.2A),在运转过程中出现VGLS和DVDD无法输出11V和5V电压情况,芯片内部出现短路,芯片温度急剧上升。

3、芯片手册中DVDD为5V供电电源,如果不使用,是否可以去除1uf的滤波电容。

4、芯片的VDRAIN在PCB布局时是否必须连接到MOS的上桥臂漏极,在设计过程中把VM和VDRAIN连在一起会产生什么影响,是否会造成芯片损坏。

希望可以得到解答,谢谢,如果问题描述不清楚,我很乐意和您详细沟通。

  • 我在使用DRV8353S驱动电机运转过程中发现,,我的工作状态是48V输入,驱动电流为100mA和200mA,在开环控制电机运转状态,当vq大于2V时,驱动芯片就会报故障:欠压和过温,然后流过驱动芯片的电流急剧增大,驱动芯片内部应该出现了短路,在上电后发现VGLS和DVDD无输出。已经坏了8快芯片为这种情况。

    测试过上下桥臂驱动波形VGS都是正常的,死区也在400ns,感觉驱动芯片是无法承受大的电压冲击后损坏。

    下图是原理图

  • 请参看产品工程师的回复: 

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/994763/drv8353-short-circuit/3675340#3675340