但是adc的memory没有数据
帮忙看下可能是什么原因导致的?????
1.是的.使用的是dsp版本的demo,我查看1dff是mss侧调用Hwa的结构做的,然后reslut relay到dss侧做其他的信号处理过程。
2.意思是将配置ADC buffer为shared去掉就可有chirpevent了???如何修改????
1.目前我们自己有用zynq做一套采数系统,所以需要采集ADC数据
2.
能够具体告知如何配置吗?Chris Meng 说:你好,
你为什么要看ADC buffer的数据呢?如果需要原始数据采集,我建议和DCA1000EVM配置使用采集原始数据。
如果你要配置ADC buffer为isolation mode,你还需要配置相应的搬移ADC buffer数据到HWA的EDMA。