由于使用12T16R,最大检测速度满足不了检测需求,因此想使用4T16R,但是目前布置如何配置MMWCAS-RF-EVM(AWR2243)
先前也在别人的帖子中询问过(倒数第二条回复):e2echina.ti.com/.../630756
但是没有解决,我在回复中,展示了我最新修改后的采集脚本,以及产生的问题报错状况的详情,急求大神帮忙解决
你好,
请尝试附件配置脚本,修改的地方就是虽然device3/4没有使用,他们的tx天线只要不在chirpcfg里使能,他们就不会被使用,不需要修改通道配置。
capture的脚本就是默认的。
您好,我使用您提供的配置脚本后,运行默认的capture脚本,还是出现了问题,以下分别是出错时mmwave studio的界面、winscp中捕获数据的情况、运行报错日志,此外我还将使用的脚本8686.4T16R.zip上传,方便您检查,期待您的回复,十分感谢
十分感谢您的耐心回复,目前能正常工作,还想请教一下关于后处理的问题:可以直接使用cascade的matlab例程吗?还是说需要另做修改,TI官方给出的后处理程序是否考虑到用户会随意配置收发天线的数量?还是cascade的例程只针对12发16收的情况?