ADS8686S使用的一些疑问?

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

您好:现在打算做一个DBF方案(数字相控阵)的方案,考虑用TI的ADS8686S多通道ADC。初步基本要求如下图所示:

现在有几个疑问:1、从内部结构上来看,AD8686S内部只有两个ADC,16个通道是分ld您好:现在打算做一个DBF方案(数字相控阵)的方案,考虑用TI的ADS8686S多通道ADC。初步基本要求如下图所示:;

现在有几个疑问:

1、从内部结构上来看,AD8686S内部只有两个ADC,16个通道是分两块,每块8个通道,8个通道信号输入之后经过一个多路选择器,那么想请教一下,实际工作中,是不是ADC的采样率就是1MSPS,对8个通道轮流采样这么一个工作原理,而不是8个通道能同时采样?

2、看我的指标上要求要求通道之间的幅度和相位一致,请问这个如何实现呢,TI这边有没有推荐的方案(芯片),现在就是考虑多片ADC并联,但是不知道如何做到这些通道能够尽量一致。

感谢您的回答。