刚买新到的TDC1000-C2000,在配置好tdc1000的所有寄存器后,进行试验,GUI测得的数据始终为36us,就算容器里不加水也是这个结果,前端时间用TDC1000-TDC7200试验的时候也是这种情况。实在找不到问题所在,还请论坛解答下,提供下技术支持,谢谢!
您好,
EVM板上的指示灯(D10、D11、D12)状态对吗?
打开 EVM GUI,GUI底部是否显示“Read All No Errors”?
请按照TDC1000-C2000EVM板用户指南操作:
www.ti.com.cn/.../sniu023
Amy Luo 您好:指示灯都对,我已经看了用户使用指南,以及TDC1000数据手册很多次了。就是没有解决问题,所以来向论坛寻求帮助。
测量完成后,INTB引脚(引脚8)上应该有一个下降沿,该下降沿向MCU发出信号以开始处理数据
请问您是否在INTB引脚上看到此中断?