AWR2243级联板数据idx.bin文件问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

TI的工作人员您好:

我在AWR2243 4芯片级联板子调试BF模式时发现了一些问题,想请教一下解决方法。

问题是这样的:matlab在进行BF参数配置时,如果使用TI的参数,可以配置成功,并且传输后PC文件里面包含idx,bin文件,如图:

当我对matlab中BF参数修改时,配置和抓捕脚本均可以执行,查看SSD内部,数据完整。但是传入至PC端的文件中数据文件缺少idx.bin文件,导致matlab后处理无法正常进行,如下:

针对这个问题,应该如何处理?

  • 请看一下bin文件是否大于2047MB,如果小于的话,不会生成idx.bin文件。
    NOTE: If the data file crosses the 2047MB limit, then a new file will be created dynamically for storing the incoming data with the same name/prefix and an incremented file index.
  • 问题是SSD卡里面有 但是传送至PC的数据文件夹里面没有 。 正常num_frame=4时传输时数据文件夹里面会出现 但是当我提高至50时 数据量其实时增大的 此时却传不了idx 甚至是没有idx文件
  • 你好,

    如果硬盘上数据是全的,你可以参考下面的章节直接读取硬盘上的数据:

    mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf

    8.1.2 Using WinSCP

x 出现错误。请重试或与管理员联系。