AWR2243级联板BF参数配置问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

TI的工作人员您好:

还是针对AWR2243 4芯片的级联DSP+RF板子中的BF模式参数配置问题。

在TI的手册里面,针对nchirp_loops(number of per frame)这个参数是可以配置最大到255这个数值的,并且手册上也给了相关案例:如图

我在实际配置板子的时候,发现一个奇怪的现象,在板子给的matlab配置例程里面 nchirp_loops(number of per frame)一直是64,在这个参数保持64的条件下,我配置参数并处理板子捕获后的数据,没有任何问题,处理结果如下:

但是如果我将参数配置至128,虽然参数可以成功配置进板子,但是采集后的数据经过matlab处理后呈现错误的现象,如下:

从现象上看 似乎数据只处理一半,并且有等间隔的脉冲。 (补冲一个问题:按照手册上参数是350m,但是从图上看1000以上的距离了)

针对这个现象 是什么情况导致的呢 应该怎么修改。