1.我的雷达型号为AWR1443BOOST,雷达芯片上964FC字样,所以应该是ES3.0版本。2.mmwave sdk2.1.4,ccs9.3,工业工具箱版本为4.0.1,我按步骤先进行通电测试,向awr1443boost中烧写xx14xx_demo.bin文件;通过demo_visualizer能够在plot上显示数据,同时nepr_out指示灯亮起。说明板子应该是没问题的。3.在进行生命体征实验时,根据教程,按第一种方法,将下载下来的xx14xx_vital_signs_demo.mss文件烧写进行awr1443boost中,打开vitalSignsDemo.exe图形界面,设置好端口,开始后CIL窗口出现一串信息,并显示SenSorStart.但是图形界面没有任何显示。AWR1443boost板子上的NEPR_OUT指示灯不亮。4.按照在ccs上创建工程的方法,也是出现上述的情况。都是图形界面没有任何变化,指示灯也不亮。
Hi,
SOP的设置是否正确?使用有尝试过SDK DEMO?
建议使用串口调试助手,如putty,打开user port,115200bps波特率。敲击回车或者按复位键。是否有打印信息显示。以判断demo已经跑起来。
谢谢。