请问DCA1000收集的IWR1642数据的2发4收数据,2发体现在什么地方

是指IQ两路收集的是两个发送的数据吗 ?

  • 图片显示不出来,请点击右下角的“使用高级编辑器编辑文本”插入图片。
    DCA1000采集数据的格式可以参考下面的文档。
    www.ti.com/.../swra581b.pdf
  • 我想知道,对于采样点1,是TX0发射采样一次然后TX1再发射采样一次共同得到采样点1,还TX0发射采样完采样点1然后TX1采样就是采样点2

    如果是第一种情况RX0(I)sanmple1的大小是不是2(TX)*16(bit)

    谢谢

  • 你好,

    在MIMO模式下,TX1/TX2交替发射chrip,以此为例,采样点1就是RX0接收到的TX1的回波和TX1相减后中频的第一个采样点数据。要等到第一个chrip结束,第二个chirp开始,这是是TX2发射,收到的数据就是TX2的回波。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。