在更新MCU程序时,DRV8350S会烧坏



我们在用TI的DRV8350S这款芯片,目前发现在驱动带着电机的时候,更新MCU程序,DRV8350S这个芯片就会烧坏。这什么原因呀?可以有什么措施吗?

发现我们EN和PWM输入引脚没下拉 ,有可能在MCU升级情况下DRIVER打开了,PWM输入引脚状态也不定,导致混乱。但这种情况下应该是MOS会直通坏掉才对,DRIVER坏了还是有点费解。

 

原理图如下:ENABLE由两个信号综合后通过一个AND门产生MOTOR_ENABLE。两个信号一个为MCU的控制信号,另一个为电流比较器产生的信号。

辛苦帮忙分析下DRIVER烧坏的原因,以及改进方案,谢谢。