AWR2243级联板采集的数据用MATLAB处理的问题



您好,现在用的是MMWCAS-RF-EVM和MMWCAS-DSP-EVM,目前都是按照手册步骤操作的,能采集到数据。但有如下问题

1 MATLAB处理采集到的数据,能出来结果图(如下)

但为什么还会报错(如下图)

2 我的实验场景是走廊过道,两侧都是墙壁(瓷砖墙面),前方站了两个人(静止相邻的),MATLAB处理的结果如下

跟手册上户外检测结果相差很大,想请问有哪些原因造成的?

3 还有就是我这是静止场景,为什么每一帧变化的时候图上的数据点也在变化,不应该是不变的吗?

以上三个问题,谢谢.

  • 你好,

    请问你使用的mmwave studio版本是?请问你是否由对MIMO做过校准?建议先在一个空旷的环境下,用角反测试。

    关于matlab的错误,建议你根据错误提示,看看错误可能的原因。

    毫米波是电磁波,在空间传播是会有很多干扰的,即使是静止场景,每次的回波信号都不可能是完全一样的。如果检测算法设置较好,探测目标的信息是基本不会变化的。
  • mmwave studio版本mmWave Studio 03.00.00.14;  没有做过校准;请问校准对实验结果影响大吗?

    这段注释(图中红线已圈)是不是有误啊,这个64是循环次数吧,Number of chirps per frame应该是12*64=768吧。

    另外我看手册上户外实验是9TX,我现在按照lua脚本是12TX,16RX,请问怎么改参数,然后改了参数后续MATLAB处理相关数据怎么修改?

    谢谢!!

  • user6601938 said:
    没有做过校准;请问校准对实验结果影响大吗?

    你可以在一个空旷的环境下,用角反测试一下。走廊的墙壁反射也是很大,而且有多径效应。

    user6601938 said:
    这段注释(图中红线已圈)是不是有误啊,这个64是循环次数吧,Number of chirps per frame应该是12*64=768吧。

    是的。

    user6601938 said:
    另外我看手册上户外实验是9TX,我现在按照lua脚本是12TX,16RX,请问怎么改参数,然后改了参数后续MATLAB处理相关数据怎么修改?

    不需要改,后面代码都有考虑到的。

  • 感谢您的解答,现在想请问一下关于恒虚警CFAR的问题,请问在哪修改相关门限参数等,

    我是在这个.m文件修改的CFAR_CASO_ratio_OS           = 0.65这个参数,改大改小对实验结果没有影响,请问是修改这个吗?

  • 你好,

    检测结果和算法的很多参数都有一定的关系,建议再看看CFAR CASO的原理。
  • 我的matlab也是这个错误,而且图也出不来,想问一下是校准原因吗?