请问3.3V和1.8V间的双向数据总线的电平转换有什么芯片?



现在为了降低功耗,想采用1.8V的低功耗SDRAM,但是DSP是3.3v的,所以数据总线的需要个能双向电平转换的芯片.
好像74LVC系列的双电源转换器似乎不行,因为它需要进行方向控制,而用SDRAM的那些控制信号没办法逻辑出方向控制信号.
现在看了TI的网站,似乎用74TVC系列的转换钳位器件可以,但是需要一些额外的外部上拉电阻,这些电阻也会消耗功耗.
    
所以请问还有没有别的芯片,可以进行3.3V和1.8V电平之间的双向转换,而且不需要进行方向控制信号的?
 谢谢!