您好!
我选用AMC1200采集分流器(300A,75mV)两端的电压,但是在零点时,VINP和VINN两端为0mV,输出端VOUTP和VOUTN就有约26mV的电压差,电路是按手册给的参考电路,请问出现这种现象的原因是什么?谢谢!
请计算AMC1200的输出offset电压,应该是offset电压所致。
谢谢您的回复,我将VINN和GND1连接在一起,在输入差值为0mV情况下,输出VOUTP和VOUTN电压差值减小到约9mV,后经软件矫正,分流器采样精度基本符合要求。