Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
买了个DRV8301的套件, 算法中很多地方用到pu这个缩写。于是查到上面这个公式,请教TI工程师几个问题:
1、200HZ是哪里来的? 是什么物理意义?
2、mechanical_rev / elctrical_rev 是什么啊?
3、PU的单位究竟是什么? 为什么id iq vd vq的单位都是pu?
刚上手,烦请TI工程师解答,谢谢了
您好,
这里的PU是一个对转速的归一化值,这样一来PU从0到1代表速度从0到100%
200Hz 是程序里预设的一个电周期转速值,预设定义当电机电周期转速为200Hz时,PU=1.
mechanical_rev为机械周期,electrical_rev为电周期,也有表示为FG
举个例子:
一个电机是8极(4对极)
机械转速为1500 rpm
电转速即为 1500 / 60 × 4 = 100 Hz