Other Parts Discussed in Thread: TVP5150
TVP5150的输入是什么,NTSC还是PAL制式? PAL制式的话,输出是576x720,NTSC输入的话,输出是480x720, 所以你的应用是什么,host采用TI的DSP还是其他?
那你的意思是通过stm32f407将576*720 resizer成320*240的接320*240的LCD屏得到这样的显示?
恩,通过配置0x11 12 13 14和18 19 的寄存器裁剪图像,得到小的图片,然后接上LCD的屏这样显示! 对了,还有一个疑问,我用stm32 的摄像头接口中断,在DCMI_IT_LINE(行)中断时变量加1,在DCMI_IT_VSYNC 中断里把变量的值读取然后清零,读到的是291。好奇怪?