你好,我在是用DRV8332设计的时候,布局如图:
在带一个标称80w的BLDC的时候,调的占空比在70%走有的时候,BLDC启动后串在24V供电里的电压表显示在1A左右,现在DRV8332没有加散热片直接裸露,几秒后散热部分用手摸就会很烫而且温度还在快速上升,不知道这种现象是否正常,如果不正常的话该如何调整,还有要加外部散热片的话怎么计算散热片的面积。多谢。
需要在芯片底部铺上与powerpad相同面积的铜到地层,来更好的散热。多层PCB板的话,可通过多打几个via连接到GND plane。这点在datasheet Page9有解释。
多谢回复,那个应该是DRV8312的处理方法吧,另外在1A的时候发烫是否正常呢? 而且现在启动的时候带载能力不强,用手捏住启动不了该如何处理呢?
问题找到了, PWM时序有问题,上下管同时导通了,发热比较重 - Felix
呵呵多谢各位的解答,因为示波器只有一个探头 ,没有注意到pwm时序问题。