关于DRV11873驱动三相无刷电机

Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

大家好:

          最近遇到一个很头痛的问题,我使用了DRV11873用来驱动一个三相无刷电机。电机电流在1A左右。自己按照DRV11873官网的资料画了一个电路板。回来一试能用,但发热大。芯片很容易坏。也不知道怎么坏,可能是启动时坏的。

        现在纠节,DRV11873是我控制问题,还是哪里有问题,我后来买了TI官网的开发板,买回来还没让电机转就挂了,真不知道怎么搞。

  • 请提供更多开发板的使用细节以便为您分析问题,谢谢

  • 您好,我的开发板使用:第一U,W,V,COM三根线接到开发板上,第二通电后LED灯亮。第三调节变动电阻。没有反应。

    这样搞几次就LED灯不亮了。 我用的是DC12V

    有空能不能电话沟通下。能给个联系方式吗

  • 1. 请检查一下当时jumper的设定

    2. DC12-V supply 是什么电源提供,噪声如何?ground是否连接好?

    3. 使用EVM板前请先阅读使用手册,为保险起见我们要求按照Operation of the EVM 的步骤调节Spd_Adj。

  • 1: jumper设定是开发板自带的。我没有动他。

    2:电源接没接好,不明白了,请问这芯片要求电源噪声是多少?

    3:难道我调节有问题。

    本人想请问下DRV11873最大驱动能做多大。实际应用中。

  • 1. 检查的目的就是重复确认板子的设定是否为初始值。

    2. 我说的是地是否接好,电源首选保证纹波不超过电源范围限制。

    3. DRV11873有过流保护,但如果上电瞬间电流变化较快会造成失效。

    驱动:1.5A cont / 2A Peak @12V

     

    4. 电机是几PIN?看您前面说U,V,W.COM 三个?COM引脚如何连接?

     

  • 您好, 我电机买别人的。里面有6个线圈。至于怎么连我不知道,但COM是公共端。公共端与UVW极都是相同的阻抗。

    电机买别人的。我就知道这些。但这电机,我用MOS管驱动的电路板测过了。是可以转的。

    还有这电机我自己做了电路板。也是容易烧,但以前是转动过,但速度快了,芯片发烫利害