Hello!
我想找一个能够耐受200摄氏度的温度芯片,要带有EEPROM,不知道有没有什么推荐或建议?
Jonnery
好像没有这么耐高温的测问芯片。
可以看看LM95172和LM355
要一个?很有难度啊!需要你自己DIY啦!
单纯从硅材料讲;这点温度是没问题的。但是;由于IC封装影响,一般不能超过175C。如果确实需要如此高温度;只有两个选择
1)自己用军品温限的芯片筛选,自己封装。
2)自己做恒温仓;将温度降到125C一下,将温度敏感的器件丢到仓里就行了。
其实;在此之外;如果有空间和人力+财力,还有一个选择!用电子管做你需要的东东!世界第一台计算机就是用这东西做的。呵呵!扯远了。
审视自己;需求是否确切需要和合理。否则会很费功夫。
看看是否还有其他的方案选择的,相信解决的办法是有的,选择偏门冷门的IC,从企业效益的角度来看,不太合理