Other Parts Discussed in Thread: DRV8843
网友 esc228 在21icBBS 的 TI 模拟技术 论坛问以下问题:
http://bbs.21ic.com/icview-580550-1-1.html
有没有哪位大神用过DRV8843电机驱动的啊?想请教一下我的电路图哪里有问题了,AOUT1和AOUT2输出电压永远都是1.8V。。根本没有压差,电机驱动不起来,而且FAULT引脚的电压始终低电压,引脚各项参数(对地电压)为(DECAY、AIN1和AIN2悬空时) nFAULT=0.13V V3P3OUT=1.82V V(R1压降)=1.6V V(R2R3压降)=1.7V AOUT1=AOUT2=1.8V~~
不悬空时也是一样的,我真的找不出问题在哪里,求大神指点!