drv8312电机驱动芯片的过流保护

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

在使用六步方波换向法时,启动时 /FAULT和 /OTW 管脚总是 1,0。 用手拨动电机转动后,才开始正常转动,但是期间 /FAULT 管脚还是时不时被拉高, /OTW正常。

OC_ADJ和AGND之间接的已经是22k的电阻了。有木有人能帮忙避免这种情况?

  • 您好

    多数情况下先确保底部热焊盘和地良好的焊接在一起。

    马达线序和hall信号的关系确保没有问题,因为有一种情形是电机线序错了但仍然可以转,启动不流畅同时一直会有大电流。

    这个电机的电压和电流大概是什么范围? 如果采取上面措施后问题仍然没有解决,方便提供DRV8312驱动部分的原理图和PCB图吗?

    谢谢

  • 你好,我在设计原理图时遇到类似的问题,我的电机额定电流0.5A, 而DRV8312技术文档Table2中限流最小为1.4A,对应电阻为200k,那么如果我要限流到0.7A左右那么这个限流电阻该如何选呢?(从Table2的数据来看限流电阻和对应的限流值不成线性也不成反比例)

    谢谢!

  • 限流值一般只是用来做启动和堵转峰值电流钳位的,并不做为准确的电流控制使用,所以既然使用了DRV8312为什么要做这么小的峰值电流设定呢。如果一定需要,可以外接采样电阻再加PWM控制来实现所需的电流值。

  • 首先谢谢你的回答.

    之所以选了这个芯片是因为所用的直流无刷电机是24V额定电流0.5A的,并带有霍尔传感器,根据这些信息在TI官网上就找到了这一款最合适了;

    另外关于小电流控制精度问题,我是不是可以买回来再对每一个芯片进行过电流保护的标定,这样的话是不是就解决了精度问题?

    期待你的解答!