请教大家些关于设计滤波电路的问题:(1)怎么样选择RC滤波和LC滤波?这二者怎么区别。各自有什么优缺点呢?(2)怎么选择滤波器的类型呢?比如什么时候用贝塞尔滤波,什么时候用巴特沃斯滤波等等。(3)所谓的LC谐振窄带滤波,这个“窄带”具体是指多少的带宽呢?(4)带通滤波器的中心频率和上下限频率是什么关系呢?几何中心频率和线性中心频率分别是什么含义?滤波参数设计是改用哪一个中心频率呢??刚刚接触滤波这块,希望大家家多多指教,有什么相关的书籍什么烦请大家多多推荐。谢谢了
请教大家些关于设计滤波电路的问题:(1)怎么样选择RC滤波和LC滤波?这二者怎么区别。各自有什么优缺点呢?(2)怎么选择滤波器的类型呢?比如什么时候用贝塞尔滤波,什么时候用巴特沃斯滤波等等。(3)所谓的LC谐振窄带滤波,这个“窄带”具体是指多少的带宽呢?(4)带通滤波器的中心频率和上下限频率是什么关系呢?几何中心频率和线性中心频率分别是什么含义?滤波参数设计是改用哪一个中心频率呢??刚刚接触滤波这块,希望大家家多多指教,有什么相关的书籍什么烦请大家多多推荐。谢谢了
1. 我一般做低速ADC(<10MSPS)抗混叠滤波时,用RC;做高速ADC(>100MSPS)和高速DAC(>1GSPS)抗混叠滤波时,用LC做带通滤波。优缺点说不好,高速里面用LC更多吧。
2. 一般Butterworth和Chebishev用得多,butterworth通带平坦做得好,但是阻带抑制一般。Chebishev阻带抑制做得好,但是通带有一点ripple。
3. 窄带要看应用了,设计者用工具软件,可以指定阻带带宽的。同时,这个阻带带宽也和滤波器阶数有关,一般阶数越高,带宽越窄。但是太窄的滤波器对LC的精度要求很高,LC稍微偏差一点,中心频点就会偏掉。
4. 中心频率也好,上下限频率也好,都是可以在软件里指定的。我用中心频率比较多一点。
5. 滤波器设计,必然是filter solutions啊,有很多版本,你可以去网上下载一下,设计起来非常方便。
追问下:
(1)filter solutions或是FilterPro滤波设计软件,在自动生成电路是,电阻、电感、电容都不是标准值,实际中是没有那样的参数值的,这给实际电路的制作带来麻烦了,这两者之前该怎么换算呢?
(2)有关于filter utions的详细教程吗?有些参数的设置不太明白啊?这是我邮箱510117557@qq.com。硬件滤波感觉始终设计不好啊!大家有什么经验求分享啊。
(3)有集成的滤波芯片么?独立原件搭建的滤波电路参数不好控制啊,尤其是电感、电容值。还有就是一旦和后续电路(集成运放放大电路)形成系统(微弱信号检测)后,滤波效果就更糟糕了。滤波与放大的耦合有什么讲究吗?如果有后续运放等电路那么滤波电路的负载怎么确定呢?
1. filter solutions先把滤波器综合出来,给出理想情况下元件值。然后用TINA-TI,Spice工具,或者ADS将实际元件值代入,做实际电路仿真,中间肯定需要调试的。
2. 那个软件很简单啊,不需要教程吧,很多功能可以自己试出来。硬件滤波器设计,无非就是对称,匹配,lay板的时候,滤波器下面别布大片的GND,周围不要走非对称的信号线,之类。
3. 集成滤波器,你要多宽的带宽?