您好,我们在设计滤波器的时候(以RC低通滤波器为例),就是选电阻值和电容值然后计算频率,但是一直没考虑滤波器后面部分的负载阻抗问题,我想问的是滤波器后面的阻抗是几十欧、几千欧,几兆欧,这几种情况下,滤波器应怎么设计??还是说不考虑滤波器后面的阻抗大小?感觉应该考虑,但又不是很清楚应该怎么设计滤波器,望解答,谢谢您!
您好,我们在设计滤波器的时候(以RC低通滤波器为例),就是选电阻值和电容值然后计算频率,但是一直没考虑滤波器后面部分的负载阻抗问题,我想问的是滤波器后面的阻抗是几十欧、几千欧,几兆欧,这几种情况下,滤波器应怎么设计??还是说不考虑滤波器后面的阻抗大小?感觉应该考虑,但又不是很清楚应该怎么设计滤波器,望解答,谢谢您!
先看直流工作点,保证后级阻抗不会影响本级滤波器的直流工作点即可。然后对于KOhm或者MOhm级的阻抗,一般可以认为是个轻载,就是说,滤波器通过这些负载流到地的电流很小,可以忽略。对于几十欧姆的,这个要看手册和仿真了。如果运放的手册里指出该运可以驱动几十欧姆的负载,则可以放心使用,否则还是用Spice工具仿真一下,主要看频率响应和非线性是否满足要求。
您好,滤波器的直流工作点是什么?不理解,能再帮忙解释下吗?谢谢您,非常感谢!
当滤波器的负载非常大的时候,就是轻载下,是不是就可以忽略负载对滤波器的影响,以RC滤波器为例,截止频率f=1/2πRC,而不需要考虑负载,是这样吗?
直流工作点就是Wanda说的静态工作点,运放输入总会有一个共模,或者是GND,或者是个固定电平。运放输入接共模电平时,各个节点的直流电压就是静态工作点啊。
至于轻/重载,大电阻/小电容是轻载,运放带这种负载,不需要泄露太多电流,也不会形成额外的零极点,即对运放的AC特性无影响。小电阻/大电容是重载,这种负载有可能在运放的输出端增加新的零极点,尤其是极点,可能恶化运放的频响。图示的R2/C2即是运放的输出端负载,可以参考一下。