ivc102光敏管检测

我参照数据手册设计了一个光敏管的检测电路。光敏管采用正向输入电流,积分输出负向电压。但在连续积分采样状态下,光敏管的上端会叠加上50Hz的谐波,而且无论改变积分的周期时间,谐波频率都不会改变。请解答,如何消除这个谐波。采样的波形见附件。

检测数据.rar
  • 手册第9也有个Tint,是S2 open的时间。改变Tint后对应的频率响应在第10页,再检查一下是否可以通过改这个Tint形成一个对50Hz干扰陷波的响应。

    再检查一下供电上是不是有50Hz的工频干扰,如果有,则考虑用电源滤波器把这部分干扰滤掉。或者,也可以用LDO给IVC供电,一般LDO在50Hz工频处,PSRR都会很好。

  • 由于你采用的正向输入电流,对于50Hz的话,好好检查下你的Vb上是不是有这个干扰。

    另外你可以换成反向输入电流,这时不需要外部加电压,可以看看是不是干扰还在。