Other Parts Discussed in Thread: TMP006
我正在设计的一个项目需要对工厂中水的沸点进行测量。我已经找遍了 TI所有基于二极管的 TMP 系列温度传感器,但我不能将传感器放在水中,或让其靠近水...... 所以我想知道TI 有没有其它可以用在我项目中的智能器件。
我在该项目中使用了MSP430,我想让它成为一个智能器件,能够实现在几天内完成重新编码,将数据传输给 PC 以进行制图、制表等。
请问TI专家有什么建议?
您好,
非常遗憾,我们目前没有推出能够在不物理接触被测温度即可实现远程温度传感功能的器件。如果是近距离,我想TMP006能够满足你的要求。
我的建议是,您是否可以将遥测二极管或基于硅芯片材料的温度传感器放置在盛有沸水的容器外侧?如果盛水容器材料的热阻较低,那么您应该能够获得比较精确的值。为确保传感器的安全,您可以在热温时将传感器连接到容器外侧之后,将传感器封装在环氧树脂或者其他防水材料中。
另外您也可以考虑使用 IR 原理的热传感器。