Other Parts Discussed in Thread: TMP006
我正在使用TI的 TMP006EVM 评估套件,我发现传感器测得我的体表温度为 33 摄氏度,符合预期值。另外,TI 可提醒用户,如果将评估套件与空气隔绝(比如放在塑料袋中),TI 评估套件的传感器噪声(基线漂移)就能大幅度降低。
贵司的 SBOU107“用户指南”称“TMP006 可使用 4μm 到 8μm 不等的 IR 波长”。您能否对此进行详细说明?是否该器件的前端窗口为只有 4μm 到 8μm 的sharp cutoff filter通道?有没有波长频谱图可以显示相关的响应?如果我在传感器前面加装一个 IR 类型的菲涅耳透镜,就如同无源 IR 动作探测器惯常使用的那样,我的灵敏度是否可以大幅度降低(因为这些塑料的传输窗口是 8 到 14um,阻隔 6 到 8um,而且 4 到 6um 的传输通过率大约是 55%)。
在同一文档第 6 页的Layout Guidlines中,提到“TMP006 中采用的 IR 型热传感器对来自 PCB板上传感器下方的传导性、辐射性 IR 能量的灵敏度与来自其正视方物体的 IR 能量的敏感度是一样的。”这句话的意思是否是指传感器前后的灵敏度是一样的?