Other Parts Discussed in Thread: TMP006
我想请问,能否在单台计算机上同时运行多个 TMP006EVM?我需要同时进行非接触式温度测量。
我已经更改了我其中一个 TMP006 传感器电路板的地址,但评估软件只能识别最后插入的一块 EVM。
您好,
是的,你可以在单台计算机上使用多个 TMP006EVM,但却不能进行真正的同步测量,因为必须在 EVM 软件中的每个设备之间进行切换。不过,由于温度通常变化得比较缓慢,因而我认为出于评估的目的这样实施还是可行的。
下面是我的实施方法:
1. 将一个 TMP006EVM 正常连接至 SM-USB-DIG。
2. 在第二个 TMP006EVM 上,完成下列操作:
a. 将本 EVM 的 Vcc 连接到第一个 EVM 上。比较理想的焊接点是 C2 左侧的通孔。
b. 将本 EVM 的 GND 连接到第一个 EVM。比较理想的焊接点是 C2 右侧的通孔。
c. (您已经完成了这一步)焊下 R2,从旁边的通孔焊一根线至 Vcc,这样将能更改第二个 EVM 上的 TMP006 的地址。
d. 将本 EVM 的 SCL、SDA 和 DRDY 连接到第一个 EVM。在 EVM 底板上有明确标示的通孔用于这个目的。
3. 在 TMP006EVM 软件中,通过切换 GUI 底部的“A0”控制就可在设备之间进行切换。
看看对你有帮助吗?