Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357, LMH6702
TS5A3357模型是下载直接导入的,电路实现增益调节功能,可是交流仿真结果如下
这个增益大小应该是仅仅计算了选择器的通道内阻(5欧左右),所以放大倍数才这么大?请问这是什么原因?是模型添加的有问题?非常感谢
仅从仿真电路图上看,有两个问题:
1. 没看到接地的标志;
2. TS5A3357的IN1高电平用3.3V太低,你可以看看datasheet上对IN1和IN2高低电平的要求。5V供电,高电平要高于3.5V。
接地有,截图没截好;控制电平也改了,改成5V;结果没变。
查看TS5A3357宏是这个
这个带宽难道指的是开关控制数字信号的操作频率?我关心的是模拟通道传输交流信号的带宽啊~
可能是 TS5A3357模型有问题。
我单独跑了下LMH6702,是没有问题的。
然后在你的这个模型上,将VG1换成直流信号,输出的gain也不对。