DRV8832碰到的奇怪问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8832

下面是驱动原理图:直流阀门,电源5V,电流限制在200MA,现在遇到的问题是为何DRV8832在驱动阀门前FAULT会产生一个宽度为10US的下降沿。
确认过了,我不接阀门,空输出也会有这个现象。我想请教下是芯片固有的吗?
同时,另外一个问题,芯片DATASHEET上说我设定了200MA,那芯片在负载电流达到200MA以上时,会将电流限定在200MA在275MS内,超过会产生一个FAULT信号。但我现在直接接一个电阻负载,电流为270MA(万用表串接测量),居然没有限定在200MA,而且过了275MS也没有FAULT信号,一直运行,我确信芯片没有坏,谁能帮我分析下:
  • 你好

    FAULTn 的10us拉低是在上电时看到的吗,如果是上电瞬间,在芯片VCC欠压的情况下FAULTn会有瞬时的低电平输出。这个属于欠压报警,所以不接负载也可能存在。

    电流限流的精度和采样电阻本身以及PCB板的布线都会有关联,请确认一下如下的测试条件,我们会在实验室根据同样条件做测量后在来解答您的问题。

    1. VCC 5V

    2. Rsense 1 ohm

    3. Vset = 1/2 Vref = ~0.64V

    4. What is the load resistor value used?

    5. Where do you test the current? from VCC or from Output.

    请确认及提供上述条件用于测试。

    谢谢!

  • 问题已经找到,DRV8832在输入同时为低的时候会进入sleep模式,当输入发生改变,从sleep模式中出来时,nfault上确实会存在一个10us左右的脉冲,这个对芯片来说是正常的表现。如果想避免的话,可以在常态运行中使用双高输入,避免芯片频繁进出sleep模式即可。

    谢谢!