我朋友说这个芯片为你们家出的 。但是我找不到型号,打字丝印是 H25 封装是BGA-8 请问能帮我查询下吗 ?
TI有丝印为H25R的芯片,型号为SN74AUP1G125,但是丝印为H25R的没有BGA封装的,这款芯片有BGA封装的,但是为6个pin的。所以你在核实下,丝印是否为H25,还是H25R,BGA-8? 或者说你知道是什么类型的芯片吗?
Dear Kailyn: 能再麻烦您帮我看下有代码为H25的BGA封装的芯片吗 ? 完整代码就是H25 不是H25R 谢谢
查了下,没有丝印只有H25的产品,多数不是TI的产品啊。