感谢大家的帮助,DRV8432,工作在010、CBC模式,GVDD供电12V正常,PVDD供电15V正常,FAULT引脚是low,otw是high,datasheet上说这是过流或者欠压,供电信号检查了没问题,欠压排除,负载接100欧姆电阻,测了没有电流,为高阻状态,检查各引脚无短路,VREG3.3v正常,小弟实在弄不明白了,请大家帮我看看,感激不尽!
你好,感谢您的帮助,我用的010模式,现在两路信号都加了,并且fault和ote都是high,说明正常工作。但是,我在OUT_A和OUT_B后分别接了100Ω的电阻,但是测不到输出,这是怎么回事呢,按理说,应该是放大后的PWM波才对啊?多谢回答!
你好,你的电路设计中设置了M1:M2:M3=010,所以是并联输出模式,OUTA和OUTB是输出并联起来做为一路用的,请参考datasheet中的Figure 9 进行电路设计。
你好,你说的干扰应该只是因为线路上接了电感,所以示波器接到电阻端上看到可能有类似于振铃的波形,如果你接在电感之前,也就是OUT_A和OUT_B脚,应该是干净的PWM波形