【关于DRV8432后接滤波电路的问题】DRV8432后面接双极性大电容大电感的低通滤波电路,滤波后无信号。



电路图如下 ,没有接滤波器的时候,DRV8432工作在并联全桥模式(010模式)下,能输出经放大后的PWM波,可是接上滤波器后DRV8432的PVDD供电上不去,滤波也没有输出,想想原因可能是电容过大,或者电感过大,请问有没有解决方法呢,谢谢。

  • 您好

    首先确定芯片是否进入保护状态,OTW 和 FAULT 分别输出什么。PVDD供电上不去是什么意思?一直触发电源的限流吗?

    对于并联使用,请在均流电感之后再合并并联输出,见datasheet figure 9.

    图中首先各输出首先接到了3300u对地的大电容,这一定会造成非常大的瞬态充电电流,而且很难做到并联路的均衡。最好在电感之前不要接滤波电容。

    另外还可以在电路启动时,采用逐渐提高PWM占空比的方式来稳定启动电流,可以通过实验测出可以稳定启动的最大占空比。

    谢谢!