用光纤模块互阻抗放大器NET4291T芯片作前置放大时,用904nm的红外光电对管探测器作光电流输入时,差分有输出。但是将红外光电管探测器换成灵敏度更高的PIN时,差分端竟然没有输出。请问这是什么原因?
差分信号可以用示波器测量,但要保证带宽足够大,像HDMI,DVI这种高速差分信号测量的示波器带宽能达到6G或者8G的。
你检查下bonding有没有地方没接好,
看这种高速数字信号质量的话,一般要看它的眼图。
可是我给的信号频率不高,只有200hz左右,上升沿和下降沿也不陡,达到us级别的,占空比为50%。这样的信号不算高速信号吧,但是输出差分信号中只有直流电位。对待这样的输出差分信号的光纤模块前置放大芯片,在测量输出信号时,到底该注意什么呢?
谢谢您的解答
这么低的频率,应该不需要用ONET4291的。它的带宽太高,有可能对最低响应频率有限制。
这里你可以用个低Ibias运放,比方OPA380,效果比ONET4291T要好。
我需要的是差分输出的互阻抗放大器,OPA380不符合这样的要求。您有有关选择这方面的光纤互阻抗放大器的建议吗?
感谢您的解答