現在使用TVP5150的i2c读写数据都能正常,能读出TVP5150的型号,使用的是14.318Mhz晶振,寄存器0x0F=0x03,
为何初始化以后SCLK的频率怎么只在737KHz~1488KHz这范围,不知道神马原因,按道理来说应该13.5MHz或者是27MHz才对,
求赐教。
如果要正确初始化,要怎么样初始化成8-bit ITU-R BT.656的格式?
只做了简单的初始化如下:
0x00=0x02
0x03=0x0d
0x04=0xc0
0x0d=0x40