TFT-LCD屏驱动问题,DE模式。

 现有一块LCD屏,7寸,800*480,数据输入为DE,CLK,RGB,,应该怎么样驱动它显示呢,

我是用在的arduino的,所以代码也是arduino,

对于液晶屏,没有任何资料,只知道是60Hz,没有时序图,,能看到的资料,也就是这个网页的了:

http://www.panelook.cn/FG0700G3DSSWBG01_Data%20Image_7.0_LCM_parameter_cn_18885.html

现在的这种三线接口是某位前辈手动转换成7pin的,如下,但要驱动它也就是 CLK,DE,RGB。

 pin        1        2        3        4        5        6        7           gnd    3.3V    clk     de     rgb  not used  +9V  

有一同学给让我这样试写一行,,让它循环800次,全部给低信号或高信号,每次给CLK一个高低信号,形成下降沿或上升沿,最后再来个总的DE信号,也就有了下面的代码,

int i;
digitalWrite(DE,LOW);
for(i=0;i<800;i++)
{
digitalWrite(CLK,HIGH);
digitalWrite(RGB,HIGH);
digitalWrite(CLK,LOW);
}
digitalWrite(DE,HIGH);
}

可是第一行还是没有任何显示。。求大神,,这样子是不是有问题的啊,或者说DE模式的驱动倒底怎么写。